This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:它是否工作正常或运行不正常?...

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902364/lm2585-is-it-working-correctly-or-is-it-behaving-erratically

器件型号:LM2585

大家好、

我要附上电路的原理图、这给我带来了麻烦:

本质上、它是一个反激式转换  器、在 Wurth Electronics 提供的750313776转接器的帮助下、在输入端获取+24V 电压、并根据占空比中的 PWM 将其从0升至+60V。 输出基本上是一个几 μ F 的电容器、它在大约50至100Hz 的频率下打开和关闭(未显示在原理图中)。 让我惊喜的是"开关"引脚的波形:在所有情况下、它都是不连续的(这本身可能不是问题)、但事实是、"徘徊"使我感到困惑(您可以在以下视频中看到它):

e2e.ti.com/.../switch-pin-L.mp4

这样做的结果是、PSU 上的功率读取不稳定、如以下视频中所示(第一行 PSU 电压、第二行电流、第三行电源):

e2e.ti.com/.../PSU-L.mp4

我还附加了一些额外的图片:

图"2";黄色=开关引脚、蓝色= COMP 引脚、紫色=输出电压交流耦合(查看输出纹波)

图"5":黄色=开关引脚、蓝色= 60V 输出;紫色=输出电压交流耦合(查看纹波);

图"6":黄色=开关引脚、蓝色= 25V 输出紫色=输出电压交流耦合(查看纹波);

图片"振铃":在开关引脚上、这是大多数时间出现的情况。

如果我放大 COMP 引脚较高的开关引脚(请参阅图2)、则会发生"振铃放大"图片中详述的情况:正脉冲看起来会略微增大、振铃往往会消失:

我有什么问题吗? 除了这些奇怪的图片和功率读数(嗯、有时变压器会发出一些波动)、系统似乎运行良好、但是我想知道我是否将 LM2585误检到可靠性或 EMC 辐射超出规格。

谢谢、

Paolo。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您使用 LM2585进行设计。  我们支持此器件的专家目前在节假日、他们将在本周晚些时候返回工作岗位。  

    我看了一下您的原理图、它看起来很复杂。  可以 使用 FB 引脚上的电阻分压器直接感测输出、 因此我不明白为什么您使用外部运算放大器。  如果您想调节输出电压、您的控制信号 PWM-IN 可以通过电阻器馈入 FB。   

    基本而言、环路不稳定。 请移除运算放大器电路并直接使用内部误差放大器实现简单的环路补偿。  还要检查变压器电感、如果您希望它以 CCM 运行、则可能需要增加该电感。


    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢您的回复。 事实上、我已经尝试过您的建议(我取消了测试的 PWM)、但情况没有那么不同:

    这是生成上述图片的简化版原理图:

      

    至于变压器、我使用的变压器大约为47uH、正如数据表所建议的、但我也尝试过越来越小的变压器、但没有成功...

    您如何才能说这是一个不稳定的环路?

    谢谢!

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我刚刚意识到、紫色曲线是500mV/div、位于50V 电压轨之上。  这只是1%的纹波电压。  非常适合开关电源。  

    我能否问您如何为 COMP 引脚选择电阻器和电容器?  您能否将 R44提高10倍、但将 C52降低10倍、并查看是否有任何改进?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    是的、我倾向于同意、总体而言、电路行为良好... 我对输出非常满意、是输入让我担心...

    以下是您请求的修改:

    (浅蓝色=电路输出、深蓝色= COMP 引脚、紫色= 60V 直流输出、交流耦合以显示纹波、黄色=开关引脚)

    原始配置(1k+47n):

    10K+4n7 (根据您的要求):

    作为测试、我在10k + 4n7的并联位置添加了一个额外的1n (直接从 COMP 引脚接地):

    关于组件选择、我尝试从您的"简化补偿网络"文档开始计算它们... 我可能犯了错误、不过...

    您认为哪张图片更好?

    谢谢、

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    很抱歉耽误你的时间。  在尝试消化这些示波器图片中显示的信息时花费了一段时间。  您确定 CH-4 (蓝色、5V/div)是 COMP 引脚信号吗? 另一条蓝色线迹(50V/div)到底是什么?

    在这三个电路中、最后两个电路显示更快的响应、2和3基本相同。  如果设置正确、添加的1nF 并联电容器将有助于减弱高频噪声影响。   第三张图片确实显示了更清洁的操作。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我是正极:深蓝色迹线是 COMP 引脚。 淡蓝色的方波是我的电路的总体输出、其中包括 MOSFET 部分(未在我所连接的原理图 I 中显示)、该部分"切片"+60V、结果是施加到负载的方波、如图所示。

    那么、您似乎会表明第三张图片中的电路工作正常、我对吗? 它在不连续模式下工作、这可能是 PSU 读取的功耗快速变化的原因?

    但总的来说、您是否确信电路工作良好、可靠且符合规格?

    再次感谢、

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    根据我所见,是的,第三幅图片比第二幅图片好。   

    唯一让我感到困扰的是输出上升沿和下降沿之后的类似响应。  在大方波上升沿、您输出一些功率、COMP 上升以及开关也是可以理解的。  在下一个边沿、 您只需断开输出、为什么 COMP 电压 也会上升?  我是否错过了什么?

    您能否监控+HV_Pwr 节点电压、而不是您从未在原理图上展示过的输出开关之后的电压?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    嗯、不要被打扰、这是完美的意义! 我没有提到它、但有两个相同的负载、一个连接到您看到的浅蓝色信号、另一个连接到同一信号、但180°异相... 因此、实际上是的、每个上升沿或下降沿都会出现功耗浪涌!

    HV_pwr 节点电压连接到紫色迹线、它通过交流耦合来显示纹波、但这是您感兴趣的节点。

    谢谢、

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paolo 的澄清。  

    祝您在项目中好运。  如果您有进一步的问题、请随时告知我们。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我可以假设电路工作正常、对吧?

    谢谢、

    Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样。   

    此致、

    Youhao