This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找加热器的温度控制芯片

Guru**** 2349980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT84, AMC6821, TMP20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957646/looking-for-temperature-control-chip-for-heaters

主题中讨论的其他器件:LMT84AMC6821TMP20

早上好、

 

我写信给您是因为我正在寻找一个 SMD 芯片来调节加热器(电阻器箔片)的温度。 例如、我的想法是使用 SMD 电压稳压器、但如果有更合适的器件、效果会更好。 电压稳压器应:

 

-         支持5-12V 范围内的输入电压以及可能随最大电压变化而下降至大约50%的输出电压。

-         为“可编程实时”,即能够根据来自微控制器的 I2C 或 SPI 命令调整其输出。

-           

您是否认为目录中可能会有这样的内容?

 

非常感谢您的参与、

 

此致、

 

Gianluca Milani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gianluca、

    感谢您的提问。 让我首先就 TI 的 IC 温度传感器做一些一般性发言。

    1. IC 温度传感器测量其内部温度。 如果 IC 耗散功率、则会出现局部温升。 然后、该温升将显示为温度误差。 因此、您将找不到具有显著输出电流驱动的 IC 温度传感器。 您无法直接驱动加热器。
    2. 在12V 电压下工作的 IC 温度传感器不多。 您可以在此处看到我们提供的所有6  个器件:www.ti.com/.../products.html TMP51x 是此列表中唯一具有 I2C 接口的器件。 它在电源监控方面具有专门用途、可能不适合您的应用。  
    3. 以下是支持5V 工作电压的数字温度传感器列表。  https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/products.html#p0max=5;30&o7=Digital%20temperature%20sensors 这些器件中的大多数是 I2C。 这些器件中的大多数都具有警报或热限制功能、可通过编程在超过温度限制时切换输出。 此温度限制功能通常具有预设或可配置的迟滞。 此功能可实现为加热器供电的 FET/功率级、作为一种粗略的热控制。 我们有许多客户在构建这样的系统。
    4. 您不会找到提供线性控制输出的 IC 温度传感器。 您可能会在提供线性加热器控制的电路中使用具有模拟输出的温度传感器。 这样的模拟温度传感器根本就没有数字接口。 请参阅 TMP20、LMT84等 有些产品(请参阅 AMC6821)可提供用于风扇的 PWM 输出。 可能无法反转 AMC6821的操作以驱动加热器、但我尚未尝试验证这一点。

    如果您有任何后续问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、这非常有趣!

    我会深入调查你向我展示的内容、如果有任何疑问、我会回来找你。

    谢谢你

    此致

    Gianluca Milani