This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954446/ucd9248-ucd9248

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: UCD7242

您好、TI 同行、

我已经看到了使用不同组件/值的 UCD9248原理图、并想知道什么是"正确"的。

第一点是关于 UCD9248电流感测引脚:

1号串联电阻器连接到例如 UCD7242 (IMON 引脚):100R 或1k?

#2电容到 AGND:0.068uF 或0.01uF、并联添加4k99还是跳过?

第二点是关于 UCD9248差分电压感测引脚(输入滤波器)、假定一个所需的1MHz 开关频率:

3分压器 R1/R2:1K/787R 或750R/2k 或跳过 R2?

4号并联电容 C2 (RC 滤波器):10.82nF 或560pF?

此致

兆瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1、2 -由于电流在控制器内部进行采样、因此抗混叠需要该 RC 滤波器。 请参阅数据表的第21页、选择 RC 滤波器值与您的非同步响应时间常数和电源轨数。  

    3 -基准 DAC 最高可达1.6V、误差放大器最高可达1.846V 共模。 如果您所需的输出电压低于此值、则可以跳过并联电阻器。  

    同样、这也用作抗混叠滤波器。请参阅数据表中的第17页以查看 eq。 4.将此轮询置于~Fsw 的40%位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Matt、

    关于1、2电流感应、我有更多问题。  

    在数据表中、公式(8)中的电源轨数是指所有使用 的通道引脚(A/B)?

    在 "Fusion Digital Power Designer" GUI 中选择 UCD7242时、 在"在原理图中编辑全功率级"下、我看不到/编辑 RC 滤波器的 R 值。 我可以看到/编辑与 CCS 并行的 Rcs2。 GUI 如何知道串行 RCS 和 IMON 之间的串行 RCS 值?

    电压感应的类似问题:UCD7242数据表建议在负载条件下使用10R (串行)进行差分感应。 但 GUI 未显示该串行电阻器。 GUI 对此有何介绍?  

    此致 MW

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1- NRails 是指使用的电压输出(电压轨、控制环路)的数量。 ADC 采样率由电源轨数变化。  

    2 -我认为这是 GUI 中的错误。 实际上、您可以从此处的 UCD9248用户指南的较旧版本 GUI 的屏幕截图中看到 RCS1。  

    www.ti.com/.../sluu490.pdf

    3 -这些10欧姆电阻器是可选的。 通常、最好使用直接连接到调节点的遥感线路、以及单独连接到功率级的本地连接。 例如、如果未安装负载、这会使电压环路保持闭合状态。 本地感应连接应具有返回控制器的较高阻抗路径、以使直流调节点在远程点处保持近似值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    非常感谢!

    关于#2 (电流监测):

    文档"slu490.pdf"使其更加清晰。

    关于第2.8章、没有串联的 RCS 用于使用 UCD7242、而是并联的 RCS 用于调整跨阻
    增益(VCS/IOUT)。

    因此、当从 PTDxxx 更改为 UCD7248时、GUI 显示正确的电路。

    第2.8章中不清楚的是:公式#28和#29指的是1或4个已使用/配置的电压轨?

    CCS 和 RCS 都应尽可能靠近 UCD9248?

    此外、我还看到了设计人员在电流监控线路上(在滤波器之前)添加了100R 串联电阻的应用。 想知道这会带来什么好处?

    此致

    兆瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EQ 28提供快速 OCP 比较器的响应时间。 它与电源轨的数量无关、因为它不会通过 ADC。  

    EQ 29似乎假设25us 适用于所有情况、但您可以针对低轨数系统使用更小的时间常数

    该电阻器值的唯一折衷是它将导致输出电压偏移。 UCD9248中的误差放大器有一个+/-5uA 的偏移电流技术规格。 例如、100欧姆可能会导致高达500uV 的偏移误差。 这可能是可以的。 但是、如果您对输入进行分压以获得更高的电压输出、它也会影响电压增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    谢谢。

    在"图2-2下的"slu490"文档中。 单板 VOUT 感应"在负载响应处放置了一个"去耦合器"。 差动之间的差动。 传感线路。

     需要去耦合、它应该具有什么值?

    此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图2-2中、去耦合旨在表明应将遥感线路连接到负载的去耦电容、以确保控制器调节到电路板上的正确点。 去耦电容值由负载要求和电流瞬态要求决定。