This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电流限制变化-低于1A

Guru**** 2545290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907455/tps2121-current-limiting-variation---below-1-a

器件型号:TPS2121

您好!

根据规格表,TPS2121上的电流限制变化+/- 0.5A。有一个公式用于根据使用的限流电阻器计算电流限制[ i = 65.2/(R^0.861)]。 我使用了各种电阻器、包括大于100K 的电阻器、以使电流限制低于1A、并且测量的电流限制非常接近计算值(在100mA 之内)。 电流限制也不会随温度(-40至+85 C)和 I 测试的2个芯片之间的变化而变化太大。

那么、我的问题是、规格电流限制为什么会变化+/- 0.5A? 这主要是由于芯片间的差异、温度的变化还是其他原因造成的? 我之所以提出这一要求、是因为我希望将电流限制降低到1A 规格以下、降低到0.8A 或更低、而且到目前为止、我还没有通过简单地增大电阻器值来遇到任何问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    电气特性表考虑了您提到的两个项目、器件变化和温度。 增大限流电阻器的值将降低您在测试中看到的电流限制设置、但我们没有为您正在测试的较低电流限制设置获取数据。 我们无法保证数据表中未列出的值的电流限制设置变化。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的快速回复。

    那么、可以说这种变化(+/- 0.5A)不是随时间变化(即器件的寿命)吗? 对温度或器件变化是否更大有任何影响?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常工作条件下(即不会因绝对最大规格而对器件施加过大的应力)、这种变化也包括随时间推移而发生的变化。 对于该器件、并且该规格、我会说温度和器件变化都会对规格的裕度产生同等影响。

    此致、

    Andy Robles