This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:快速充电电流设置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957306/bq25898-fast-charge-current-setting

器件型号:BQ25898

您好!

我们收到了客户提出的有关不超过2720mA 的最大快速充电电流(包括变化)的问题。 当我检查数据表时、它未指定2720mA 范围附近的容差。 您能帮他实现不超过2720mA 的最大快速充电电流设置、包括变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    d/s 上列出的 I (CHG_REG_ACC)规格是可用的数据。 一般而言、额定电流越高、电流精度越高。 客户可以设置较低的快速充电电流设置、以便最大值不会超过2720mA。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 如果客户设置2720mA 快速充电电流、则应采用+/-5%的精度。

    此致、