This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:UVLO 触发

Guru**** 2384400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905420/ucc27211-uvlo-trigger

器件型号:UCC27211

到目前为止,UCC27211 MOSFET 驱动器的运行方式未达到预期。

我们使用具有非对称栅极电阻器的传统 H 桥:
 - R_g_on = 4、7Ohm
 - R_g_off = 3.2欧姆
但是、高侧在打开后不久关闭和打开(大约50ns 后)。 VDD 在9V 时非常低、但需要限制开关损耗。

MOSFET 为 IPD90N08S405、因此不会有任何难以切换的情况。 唯一的权变措施是将 R_g_on 增加到15欧姆、但开关损耗也相应增加、我们显然符合 UCC27211规范…

我们订购了引脚兼容的 MAX15019、以检查问题是否来自设计。 不过、这不是我们的第一个设计、它遵循了所有经典推荐的设计规则。

在高 dU/dt 期间有噪声的 Vdd 是否会触发 UVLO?

此致、
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    如果 HB-HS 偏置或 VDD 上存在噪声或压降、则驱动器输出可能会在短时间内下降。 确认 HB-HS 电容足以驱动 MOSFET、并尽可能靠近 驱动器 IC HB 和 HS 引脚放置。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我会离线向您发送更多详细信息。

    BR、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    因为我们正在离线工作。 我将关闭此主题、但如果您有其他问题要发布、您可以再次发布到此主题、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    对我来说没关系。

    BR、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    问题似乎来自驱动器输入。 由于我移动了电源线的位置、只要示波器探针未连接到输入引脚、我就不会遇到任何问题。 Maxim 和 TI 驱动程序现在几乎完全相同。
    R/C 滤波器未很好地集成到当前 PCB 原型上。 我将为 R/C 滤波器重做原型、并再次进行测试。 不过,我认为问题已经解决。

    感谢您的支持、
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    由于此问题已解决、我将继续并关闭此主题。

    此致、

    -Mamadou