This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400电源正常和 EN 引脚功能

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957144/tps65400-tps65400-power-good-and-en-pin-function

器件型号:TPS65400

1) 1)如果 TPS65400的 EN 引脚(ENSW1..SNSW4)保持悬空, 则器件(所有通道)在 VIN 被施加到器件上时是否接通。

2) 2)如果4个通道 中的 Ch1和 Ch2 EN 接地 并且 VIN 应用于所有4个通道,如何生成全局 PG? 它是否仅考虑启用的通道来生成全局 PG?  在生成全局 PG 时,考虑了哪些器件参数,例如 VIN、PVIN、EN、Vout 电平等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dilip

    首先、如果 ENABLE_PIN_CONFIG 选择 TPS65400数据表的第8.6.2.3节中所述的活动使能、当 EN 引脚保持悬空时、如果施加 VIN、器件可导通。 但是、如果 ENABLE_PIN_CONFIG 选择非活动使能、则会忽略 EN 引脚的状态。

    2。如数据表的第8.6.2.3节所述、PGOOG_PIN_CONFIG 设置全局 PGOOD 引脚的功能。 默认情况下、全局 PGOOD 配置为输出每个单独电源的 PGOOD 的逻辑与、这意味着如果4个通道中的 Ch1和 Ch2 EN 接地(启用有效)并且 VIN 应用于所有四个通道、则全局 PG 为低电平。 您还可以参阅表21和22、可以为每个单独电源的 PGOOG 设置逻辑 OR。 实际上、PG 用于反映 VOUT 的状态、因此 VIN、PVIN、EN、CE 和 SS 的电平都会影响 VOUT 并进一步影响全局 PG。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 您可以直接向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我们仅使用通道1和2以及3和4,则我们不使用 PVIN,也未将 PVIN 连接到这些3和4,并且使能引脚对这些引脚接地。 全局电源正常状态是否仅为1-2生成?

    Lijeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以将00011写入 PGOOG_PIN_CONFIG、以便全局 PGOOD 仅输出通道1和2的逻辑(在下图突出显示的部分中)。 如果您只希望全局 PGOOD 输出或通道1和2的逻辑、请将10011写入 PGOOG_PIN_CONFIG。 控制逻辑可在 TPS65400数据表的表21中找到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将未使用通道的使能引脚和 FB 引脚分别连接到活动通道的使能引脚和 FB 引脚,是否可以生成全局电源?  

    Lijeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lijeesh

    未使用通道的电源正常状态设置为被阻止、因为您希望仅由正在使用的通道生成全局 PG。 在本例中、正如我之前提到的、您可以将全局 PG 设置为所用通道的输出和逻辑或逻辑。 因此、尽管您要连接 EN 引脚或 FB 引脚以使未使用的通道正常工作、但无法生成全局功率。  

    Ruby