This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:软启动操作

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907624/lm5180-q1-softstart-operation

器件型号:LM5180-Q1

大家好、团队、

该器件具有外部软启动功能。
我想确认 IC 在外部软启动期间的工作情况。
我已在随附的文档中汇编了与软启动操作相关的问题、因此请支持文档中的问题。

此致、
H.Somenoe2e.ti.com/.../LM5180-SS-operation_2800_052320_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您留下您的电子邮件地址、我会将您的问题转发给专业工程师、同时向您发送副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回复。

    我的电子邮件地址是"hsom@ti.com。

    此致、

    H.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将您的问题转交给了专业工程师、并同时向您发送了一份副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

     

    通过斜升 COMP、可控制初级侧峰值电流而不是输出电压。 如果 COUT 为低电平且负载较轻、VOUT 可在完成设计的 SS 时间之前达到调节。  这可以通过启动到重负载或增加 COUT 来确认。 Vout 波形的下半部分是转换器在 COMP 上升到所需水平时以12kHz 的频率进行开关、同时采集 VOUT 样本。

     

    此致、

    Tim