This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:40V 至400V rms 输入、~50W 总输出反激、具有24V 和16V 的多路输出。

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905951/ucc28630-40v-to-400v-rms-input-50w-total-output-flyback-with-multiple-outputs-of-24v-and-16v

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC28700

UCC28630是否适合这种宽输入运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了一个使用 UCC28700的参考设计、其输入范围为25V 至500V、输出为28V。  这是一种10W 设计。   通过更换变压器、可在高达60W 的设计中使用此方法。

     

    UCC28630使用一个相似的控制律并且有可能使这个器件也在这个应用中工作。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28630具有更窄的过压-欠压频带。 我的意思是:UCC28630 UVLO 阈值开/关(V) 14.5/8、而 Ucc28700为21/8V。 因此、我相信它不能走这么远。 我认为电流控制器是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UVLO 用于涓流充电启动。  我发送的参考设计电压低至25V。 如果您想使用 UCC28630进行设计、  它们具有类似的控制法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会尝试、但我想知道为什么 webench 被限制在85VAC 最小输入电压?