This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:TPS63806发热异常

Guru**** 2507965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957770/tps63806-abnormal-heating-of-tps63806

器件型号:TPS63806

你(们)好

我设计了一个具有 TPS63806的5.2VDC 直流电压。

当我施加5V 电压测试电路板时、TPS63806开始加热、最终停止工作。 当我用测试仪检查时、发现直流/直流输入电压和 GND 短路。

原理图和布局无法在此处共享。 如果 TI 工程师能够提供帮助、我将向您发送 DM 中的原理图和布局图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否在多个 PCB 板中重复此类行为?

    如果是、请根据数据表和 EVM 用户指南中的建议检查原理图和布局。  

    如果您没有发现任何问题、请将我添加为私人朋友并将设计文件发送给我。

    您还可以应用 EVM 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我有5块电路板、但所有电路板也会产生热量。

    当使用非接触式温度测量设备进行测量时、温度上升到大约130°C

    我会向您发送一个私人朋友的请求、您能看到设计文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以