This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:TSS 单元

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957509/tps568230-unit-of-tss

器件型号:TPS568230

大家好、

您能告诉我 TSS 的"单位"吗?

eq (2)的右侧单位是(mf * V/A)、因此我知道左侧单位将  是(ms)、这是正确的吗?

但是、当我以 CSS=3.3nF、Vf=0.6、IsSS=5uA 为例计算它时、这有点令人困惑、因为(3.3*0.6)/5 = 0.396 (ms)< 1.3ms (默认值)。

此致、

Takashi Oanwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是毫秒。 如果设置为<default, default value will be defined.

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

    感谢您对此做出及时响应。

    我知道该单位应该是 ms 标度。

    关于您的其他意见、我了解到如果客户希望设置的 ss 时间比默认值长、他们需要设置10.83nF 或更大的电容作为 CSS、我的理解是否正确?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您答对了。

    裕昌