This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:延迟进入运输模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957063/bq25895-enter-shipmode-with-delay

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ21120

您好!

我们已启用 BATFET_DLY、然后设置 BATFET_DIS=1。

如果我们在10秒延迟到来之前插入适配器、是否会清除 BATFET_DIS、然后不会进入运输模式?

2.如果在10s 延迟到来之前重置 BATFET_DIS=0、是否会进入运输模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉充电器操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于案例1、我们的测试结果为:

    BATFET_DIS 被清除、然后 BQ25895将不会进入运输模式。

    但对于 BQ21120、

    测试结果为:

    不清除 BATFET_DIS、然后进入运输模式。

    我想确保这两个器件的行为确实不同。 为什么这2个器件具有不同的逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两款器件由独立的设计团队设计。 架构和设计逻辑可能不同。

    谢谢、

    宁。