This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:具有 CSS 的510k Ω 并联电阻器

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, PMP10026
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907868/tps40210-510kohms-parallel-resistor-with-css

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: PMP10026

大家好、

我对 TPS40210 CSS 有疑问。
为了快速放电 CSS、我的客户希望将510k Ω 电阻器与 CSS 并联。

您能否告诉我、如果我们将510k Ω 电阻器与 CSS VSS 并联、是否存在问题?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    通过添加与 CSS 并联的510KOhm 电阻器、您将影响软启动时间、并通过该电阻器实现恒定功率耗散、从而降低效率。

    此外、当发生过流情况时、您将干扰连接到 CSS 的内部放电电阻器。 此外、当对软启动电容器充电时、软启动时间可能会更长、因为510KOhm 电阻器会减慢充电时间。  

    关断期间、到 V_BP 的内部上拉电阻器将使 CSS 放电。

    总体而言、添加510KOhm 电阻器似乎会使总体设计工作量在类似增益下更加密集、就像您根本不将其放置在那里一样。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     

    根据您的评论、当我们将510k 欧姆(RSS)与 CSS 并联时、我们似乎有以下缺点。

    • 通过 RSS 损耗降低效率

    • 由于 RSS、软启动时间更长

    • RSS 带来更快的放电||RSS (dchg)

     

    关于以下评论“关断期间,连接 V_BP 的内部上拉电阻器将使 CSS 放电。”,您能解释更多详细信息吗?

    从数据表中可以看出 V_BP 和 CSS 之间没有关系。

    此外、这是客户用例、但当 Vin 变为低电平时、TPS40210无法保持关断模式、但是否存在任何问题?

     

    实际上、我在这里要知道的是

    • 当我们使用510k 欧姆与 CSS 并联时、是否有任何问题?

    • 我列出了上述缺点、但除了这种缺点外、TPS40210运行是否存在任何问题?

    • V_BP 和 CSS 之间的关系?

     

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1) 1)当您使用510KOHms 与 CSS 并联时、应该没有问题、但根据我在前面列出的原因、这样做毫无意义。 此外、在查看使用 TPS40210的参考设计时、我还没有看到任何设计使用510KOhm 与 CSS 并联。

    2) 2)从我的分析来看、除了以下缺点之外、不应有任何问题。  

    3) 3)请参阅公式1、其中显示 CSS 与 VBP 相关。  

    很抱歉、该错误说明、我是指下拉电阻器使 SS 放电。  

    对于客户用例、客户可以使用输出来提供 VDD、在这种情况下、即使输入电压变为低电平、输出仍然可以保持。 这可以通过 PMP10026中的方法实现、如下所示: https://www.ti.com/tool/PMP10026 和 D100。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的评论。

    实际上、客户希望将510k 欧姆电阻与 CSS 并联的原因是当 TPS40210打开/关闭时、根据 VSS_BIAS、
    TPS40210检测虚假过流情况。
    为了实现快速放电、它们需要输入510k 欧姆。

    如果我需要更多帮助、我会告诉您。

    此致、
    Kai