This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:内部 MOSFET 短路检测

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957689/tps25947-internal-mosfet-short-detection

器件型号:TPS25947

您好!

我们正在新项目中使用 tps259470、并有以下问题:  

我们想知道、如果其中一个内部 MOSFET 发生短路、器件是否会指示故障? 还是打开?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    只要器件在其绝对最大电压额定值范围内运行、该器件就能够使用热关断技术保护其内部 FET。  由于 FET 不会损坏 、因此器件中没有 FET 短路或开路检测功能。

    仅当器件在大于绝对最大额定值的电压下运行时、数据表中"7.1绝对最大额定值"部分提到内部 FET /器件才会损坏。