This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:输出放电功能

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317, TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957677/tps53319-output-discharge-function

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件:TPS53317

大家好、团队、  

客户正在使用 TPS53319、并想知道他们是否需要75欧姆的额外外部负载来使该功能正常工作、或者该功能是内部的。 我认为数据表中的措辞可能会令人困惑、在检查方框图后、我在那里看不到任何放电开关、因此我想与团队确认。 例如、我看到 TPS53317上显示了放电 FET、因此我认为319的情况类似、但最好进行确认。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需外部负载。   SW 引脚上连接了一个内部 MOSFET、其电阻典型值为75欧姆。  

     电气特性表中的 SW 引脚上的电压为0.5V 且 EN=0V、典型放电电流为6.6mA。  

    TPS53317有一个连接至 Vout 的引脚、 TPS53319没有 Vout 引脚、因此使用 SW 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的确认!