This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:lm3478

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908608/lm3478-lm3478

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481

尊敬的:

她希望使用以下规格进行设计。
输入:12V 输出:300V、0.3A

是否可以使用 LM3478进行设计? 如果可能、我们可以得到参考电路吗?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    遗憾的是、我找不到采用 LM3478并符合您确切规格的参考设计。

    但是、我附加了一个 LM3478参考设计、该设计可生成200V @ 0.01A http://www.ti.com/lit/df/tidre38/tidre38.pdf?ts=1590514901543 、该设计利用升压转换器后跟电荷泵。 遗憾的是、电荷泵会使您的输出电流远小于您所需的电流。 此外、如果您使用单级升压转换器、则占空比非常高、因此会限制您的开关频率和可用控制器的选择。  

    另一个参考设计遵循类似的概念并利用 LM3481 http://www.ti.com/tool/PMP20183。  

    您可以尝试使用不同的控制器级联不同的级、以查看是否可以生成所需的输出、但似乎没有可用的参考设计。  

    谢谢、

    Richard