This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:TPS565201 Cout 最大值是否有任何限制?

Guru**** 2502735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957560/tps565201-is-there-any-restriction-on-tps565201-cout-max-value

器件型号:TPS565201

大家好、

我的客户正在开发 TPS565201。 为了改善负载瞬态响应、他们希望在 TPS565201output 中添加一个非常大的 Cout 值(几百 uF)。 那么、我只想与您联系、您是否对 TPS565201 Cout 最大值有任何限制? Cout 值过大是否会影响其环路稳定性? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    是的、一个非常大的 Cout 值将影响环路稳定性。 电感器和 Cout 共同决定双极点频率。  使用大 Cout 时、请同时降低电感。 系统仍将保持稳定。  

    BRS、  

    Edwin。