This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-HT:TPS40200HT 组件建议

Guru**** 2511155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957667/tps40200-ht-tps40200ht-component-suggestion

器件型号:TPS40200-HT

大家好、

你好。 我们的客户正在使用 TPS40200HT 实现三个电源 、输出为3.3V 5V 和8.25V。 他们正在寻找  与自己的设计兼容并可在175C 以上工作的 FET 和二极管。 您是否有任何器件建议? 谢谢你。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件还取决于负载和输入电压、如果客户关心175TJ、他们只需选择符合 AEC-Q101标准的器件、在制造网站上、滤波器为 MOSFET (例如 SQ1431EH、-30V、-3A)和二极管(VS-6TQ035S-M3、35V、6A)选择175C。 通常、我们不会向高度依赖于其他制造商应用的客户推荐其他制造商的产品。 他们可以选择一个、我们可以帮助审核、谢谢。