This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596的开/关引脚存在问题

Guru**** 2446830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903975/lm2596-issue-with-on-off-pin-of-lm2596

器件型号:LM2596

您好!

我有一个默认情况下使 LM2596稳压器关闭的系统。 开/关引脚连接到控制器(D26)。 我已经以这样的方式对其进行了编程、稳压器(4V)将在打开电源(VIN=12V) 2秒后打开。 此外、控制器电源独立于 LM512的输出电源。

但是、当我打开电源(12V)时、我发现过冲上升至2V、然后衰减4秒、之后稳压器将打开。 输出电压正常(4V)。

这种过冲的原因可能是什么? 此外、我已经给出了2秒的延迟(前面提到过)、但实际上它在4秒后打开、为什么? 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    在这种情况下、您还可以共享开/关引脚和 OUT 引脚的波形吗? 如果 OUT 未切换、则不应出现 Vout;如果开/关引脚关闭器件、则 OUT 不应切换。 因此、我想看看该链的哪个部分与您看到的部分不一致。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    另请在不使用10k 串联电阻的情况下重试。 可能是导致问题的原因。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    下面附上了这两个图:

    因此、当开/关引脚电压为3.3V 时、Vout= 0.6V、当开/关引脚电压为0V 时、Vout= 4V。

    对吧? 我的问题是、但是、当我打开电源(12V)时、我发现过冲高达2V、然后衰减4秒(尽管我设定了2秒的延迟)、在此之后稳压器将打开。 那么、这种过冲的原因可能是什么? 此外、我已经给出了2秒的延迟(前面提到过)、但实际上它在4秒后打开、为什么?

    注意:10k Ω 上拉电阻。 默认情况下、稳压器应处于关闭状态。 当 I trun ON/OFF 引脚由控制器(D26引脚)拉低时、稳压器应开启。 因此、该操作需要10k Ω 上拉电阻、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    开/关引脚将具有一些电流、因此10k Ω 电阻器上可能会出现压降。 请分享显示开/关引脚和 OUT 引脚上电压的波形。 我想查看实际的开/关电压、并查看器件是否正在切换。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的澄清。 目前、由于新冠疫情、我们的实验室已关闭。 7到10天后、我可以向您分享所需的图表。 希望您已理解。 同时、您可以建议所有其他可能的原因、以便我可以一起测试所有案例。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    我了解实验室限制。 我正经历着同样的情况:)

    问题可能归结为"当我们尝试禁用器件时、为什么会出现输出?" 第1步是确认开/关引脚确实达到了我们认为的水平、然后将其与数据表进行比较、以确认器件按我们预期的方式运行。 OUT 引脚(开关节点)将告诉我们器件本身是导致输出增加的原因、还是输出以某种方式来自其他电路。 一旦我们掌握了这些信息,我们就应该能够得出结论。 我不希望我们需要进一步调查。

    请尽快发送数据。 谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请找到下面的示波器图:

    因此、我的问题是、但是、当我打开 VIN 电源(12V)时、我发现过冲达到3V、然后衰减4秒(尽管我设定了2秒的延迟)、在此之后稳压器将打开。 那么、这种过冲的原因可能是什么? 此外、我已经给出了2秒的延迟(前面提到过)、但实际上它在4秒后打开、为什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    您是否在短接10k 电阻器后测试过此情况?

    在开/关引脚向器件发出不切换信号之前、器件看起来是打开和切换的。 您可以通过放大过冲并查看启动时的开/关电压是否低于关断阈值来确认这一点。 如果是、您可以使用 VIN 到 ON/OFF 之间的上拉电阻器、甚至是 VIN 到 ON/OFF 之间的小型电容器来解决此问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、对于10K 和短路10K、结果是相同的。

    在过冲时、开/关引脚电压为3.3V、过冲电压为3V。 但我现在如何知道关断阈值电压? 请说明。

    此外、您还可以使用从 VIN (12V)到 ON/OFF 引脚的上拉电阻器/电容器。 但是、我通过电压电平为3.3V 的控制器(ESP-32)引脚控制开/关引脚。 使用12V 电压上拉是否安全?

    相反、我已经测试了将该开/关引脚上拉至5V。 该图如下所示:

    结果相同。 对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    是的、结果看起来是一样的。 施加12V 电压时、3.3V 逻辑可能不会启动。 请分享放大到过冲的示波器捕获、以便我们可以看到 VIN 和开/关电压的序列。 此外、下面是一些测试:

    第一项测试: 从3.3V 逻辑上断开、接通/关闭至12V、并为12V 上电。 这会损坏您的 ESP-32、但我们只是进行概念验证测试。

    第二项测试:查看12V 的边缘和在12V 导通时的开/关;查找顺序。

    第三项测试: 尝试降低12V 边沿的速度。

    第四项测试:尝试将 EVM 连接到系统。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我可以在明天之前向大家分享所需的图表。

    因此、在测试之前、请阐明以下内容:

    1) 1)我是否应通过删除10K 来执行测试?

    2) 2)您说过、看看12V (VIN)和开/关的边缘。 您是否告知比较12V (VIN)和开/关引脚电压的时序?

    3) 3)尝试降低12V (VIN)边沿、但如何降低? 请告诉我一些想法。

    4) 4)"尝试将 EVM 连接到系统"-哪个 EVM?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    1.是的

    2.是的。 提供示波器屏幕截图、其中显示了首先出现的电压以及它们之间的时序。

    3.您可以对电源使用电流限制。

     http://www.ti.com/tool/LM2596S-ADJEVM

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请找到以下图表:

    1) 1)下图显示了开/关上拉到3.3V 线路时的明显过冲。

    2) 2)下图显示了12V 和3.3V 电源线的边缘(开/关引脚连接到3.3V 电源线)。 显然没有上升时间延迟/边沿。

    3) 3)下图显示了12V 和 ON/OFF 引脚连接到12V 线路时的边沿。 显然没有上升时间延迟/边沿。

    此外、很遗憾、我没有 EVM。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、

    我很难得出这样的结论:"显然没有延迟"的刻度为1sec/div。 下次您在实验中、请再次以更精细的时间刻度进行检查、以便我们可以看到哪个时间刻度首先出现。 输出上升不需要很长时间(1sec/div 时示波器上小于1像素)。 最好放大、以便从10%到90%的上升超过1或2个分段。

    Sam