This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:LMR62421在7.5V @300mA (3.3V 电池输入)下无法正常工作

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954559/lmr62421-lmr62421-not-functioning-for-7-5v-300ma-3-3v-battery-input

器件型号:LMR62421

我们使用 LMR62421 SOT 封装来驱动 VF 为6V @ 50mA 的4个 LED。 不知怎么说、LMR 输出电压会降至6.4v。 LMR 配置为7.5V 输出。 有任何限制。 我们使用了10uF 输出电容器。 我们还尝试了22uF 和470uF 输出电容器。 可能是什么问题。  

我们使用的锂离子电池为 LMR IC 提供3.3V 至3.7V 的输入。

黄  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    可以麻烦你向我展示原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们具有更大的封装尺寸来安装1206器件。 布局按照应用手册进行。 输入/输出电容器是怎样的。 我们使用了10uF。 L2为10uH/2A。 D15为1A 额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    输出电容器位置对于升压转换器很重要。 C2应靠近整流二极管和 GND 引脚放置。 您可以共享布局屏幕截图。

    Cin 和 Cout 分流电容为10uF。

    空载条件下的输出电压是多少?

    当您看到输出电压降至6.4V 时、您是否检查了 FB 引脚电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是布局布局。 将很快共享 FB 电压。 空载大约为7.2V、150mA-200mA 时降至约6.4v 或更低。

    但我们观察到、当使用22uF Cin 和33uF (靠近稳压器)+ 10uF Cout (靠近负载)时、电流为200mA 时电压达到7.3v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    我看不到铜线迹宽度。 请与每层铜共享实际布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这可能会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    一个可能的原因是输出电容器 GND 平面离 IC GND 引脚太远。  

    以下是 TI 推荐的布局:

    输出电容 C2靠近 IC GND 引脚放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的。 这是可行的、但当我们将22uF Cin 和 Cout 再放置一个22uF 靠近负载(距离 Cout 有点远)时、输出电压会增加到7.5V、这正是我们所需要的。 但不确定我们为什么需要这么大的电容器。

    如果我们使用更高的 Cout (33uF/44uF)、会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    改进 PCB 布局后、您可能不需要如此大的 Cout。 您可以在 E2E 上共享更新后的布局以供审核、然后再发送给制造商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是改进的一个。 我们更改了之前的版本。 请检查并确认是否仍可改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    请将电感器稍微降低一点。 放置电感器、整流二极管、Cout、如下图所示。 因此、与我在一天前分享的建议布局一样、Cout 的 GND 可以很快连接到 IC GND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    这是很好的帮助。 我们将按照建议执行更改。 我们有一个非常奇怪的问题。 使用相同配置时、在小于20mA 的最小负载下、升压输出电压将高达14V。即使 FB 电压为1.24v 时也是如此。 我们根据公式进行了7.5V 配置。 一定会有严重的错误。  

    我们正在努力将升压 PCB 和 LED PCB 分离开来、并使用粗线将它们连接起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    这是一种奇怪的行为。

    当您发现输出电压为14V 时、是瞬态行为还是稳态14V? 您能否测量输入电压、输出电压、SW 引脚波形?

    如果将升压 PCB 连接到具有相同负载电流(小于20mA)的恒定电负载或电阻负载、会怎么样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    有新的布局是可行的。 存在一些尺寸限制。 请查看这是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    了解尺寸限制。

    反馈电阻器应放置在底层、对吧? 请确保在靠近下部反馈电阻器的位置有 GND、以便反馈接地具有最小噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当然可以。 再问一个问题、这是否是驱动6V 正向电压的特殊 LED 的正确部件。 4至6个 LED 与电流控制限值电阻器并联。 我们希望这个部分可以。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    从锂离子电池输出恒定6V 电压没有问题。 只要 LED 电流不触发电流限制。