This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843

Guru**** 2381030 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905458/uc3843-uc3843

器件型号:UC3843

您好、请参阅 IC UC3843的应用手册 SLUS223E。 请参阅第22页的图25。

我正在设计直流/直流转换器。 直流输入 电压将为18-25VDC、输出将为15V、1A。  

现在、IC UC3843的电源电压为12-28 VDC。 因此、在我看来、我不需要反激式变压器的初级辅助绕组 NA、也不需要组件 Rstart、Vvcc、Dbias、Rvcc。 Rstart 可由跳线替代。  

请告知这是否正常、我没有遗漏任何东西。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    RStart 电阻为控制器提供初始启动电压和电流、以便为 Cvcc 电容器充电。 启动完成后、原理图使用从辅助绕组到 Rvcc 再到 Dbias 到 Vcc 的电路为 VCC 偏置电流供电。 这样做的原因是通过减少 Rstart 两端的功率耗散来保持效率。

    建议使用 Rstart 为1mA 启动电流提供电流、以便为 Cvcc 电容器充电、以防止主电压电源产生损坏。 电路的其余部分基本上是为了保持效率数字。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    非常感谢您的回答。  

    在我的设计中、我不会使用交流电源、也不会使用电阻器 Rstart。 我的输入将是电压为20-25Vdc 的电池。 因此、我可以使用电池直接为 IC 供电。 您同意吗?

    我之所以对此有疑问、是因为找到一个具有初级辅助绕组的电压高于12V 的变压器确实很麻烦。 我必须定制一个、这可能会很昂贵。

    谢谢。  

    Vijay

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、  

    有任何关于这方面的新闻吗?

    谢谢。

    Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    如果输入来自25V 电池、我认为无需担心该电阻器上的功率耗散。 你应该是好的。

    此致、

    区域