This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:比预期的开关时间慢

Guru**** 2550300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908414/tps2121-slower-than-expected-switching-time

器件型号:TPS2121

尊敬的 TI 支持论坛:

我们目前正在使用 TPS2121 IC 设计电源管理系统。 目标是设计一个电路板、以控制电源是从接地系统(外部电源)还是从板载电池组获取。 当接地系统电源断开时、电路板应能够无缝切换到电池组。

我们的第一项测试涉及设置 IC、如数据表第25页所示、即优先自动切换(XCOMP)。

下面是我们的测试结果汇总:

  • 使用12V 的输入电压和2A 的仿真负载、我们实现了50微秒的开关时间。 电阻器值不是精确的、但实现了非常接近所需值的开关电压。 我们记录了开关电压为7.75V、而预期值为7.6V

  • 当一个输入设置为12V、然后一个输入突然断开时、我们观察到压降为零、然后斜升、开关时间为207ms。 这是在没有任何电容器的情况下完成的、以使输出电压平滑。 斜坡表示限流器正在工作。  

  • 过压保护功能良好:当输入增加到超过指定值时、输出切换至5.0V

  • 在缩短开关时间时遇到问题:通过将电容减小到100pF 来修改 SS (引脚11)。 为了进一步缩短开关时间、我们通过减小 ILM 输出电阻(引脚10) 17.6k Ω 来提高压摆率。 这将产生624微秒的开关时间。

我们的电流问题是、开关时间太慢、开关时输出显著下降。 我们已经尝试使用220uF 电容器将输出缓冲至接地、但它似乎只会缩短开关时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    欢迎使用 E2E!

    在第一个测试中、似乎从12V 切换到电池电压的总时间(我假设为7.5V)花费了50us。 数据表中描述的5us 切换时间在 PR1降至低于 CP2时发生、因此时序取决于所使用的电阻分压器的值。

    您是否使用 TPS2121的 EVM 运行这些测试? 如果是、您能否共享您正在使用的跳线配置? 如果没有、是否可以共享原理图?

    在第二次测试中、设备似乎正在重新启动。 在测试1和测试2中、您都表示输入电压为12V。 不清楚电路工作的第一次测试与 TPS2121似乎重新启动的第二次测试之间的区别。 我有一个问题可以帮助您更好地理解差异。

    1.在第二次测试中,您指出输入突然断开。 这是否是电缆的物理断开? 此测试与第一个测试有何不同? (即、在第一次测试中、您是否使用了您刚关闭的电源?)

    2.电池的电压是多少?

    此致、

    Andy Robles