This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172上是否有电池放电保护功能

Guru**** 2501305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908387/bq24172-is-there-a-battery-discharge-protection-function-on-bq24172

器件型号:BQ24172

您好!

BQ24172上是否有电池放电保护功能?
如果不是、在这种情况下建议使用哪种保护 IC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    Q2 FET 将防止电池提供输入放电保护。 从电池放电到负载需要单独的保护。 您使用的是带保护器或裸电池的电池组吗? 如果您使用的是裸电池、我建议您在下面的 TI 电池保护器站点中进行搜索。

    http://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。