This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:如何启动一个简单的引擎?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957196/lp5569-how-to-start-a-simple-engine

器件型号:LP5569

您好!

我今天开始在我们的新电路板上运行 LP5569。 如果我向 LEDx_PWM 寄存器写入值、我可以单独控制每个 LED、但我没有运行引擎。 即使我以最简单的方式执行它、 我出了什么问题?

我将写入以下寄存器值:

0x59至寄存器0x2F //电荷泵自动并启用内部时钟

0x40到寄存器0x00 //启用芯片

0x40到寄存器0x02 //将程序加载到 SRAM

5ms 延迟

0x00到寄存器0x4F //选择第一页

0x40到寄存器0x50

0x80到寄存器0x51 //将 PWM 设置为50%

0xC0到寄存器0x52

0x00到寄存器0x53 //结束

0xAA 到寄存器0x71 //每秒映射一个 LED

0x00到寄存器0x4B //将 Engine1的起始位置设置为0

0x00到寄存器0x30 //将发动机1程序计数器设置为0

0x80到 Engine1的寄存器0x01 //自由运行

0x80到寄存器0x02 //运行程序

我是否忘记了任何重要的寄存器? 命令的顺序是否错误?

此致

Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    请在加电后尝试以下写入步骤:

    1. 0x40至0x00
    2. 0x58至0x2F
    3. 0x80至0x16-0x1E
    4. 0x40至0x02
    5. 0x00至0x4b
    6. 0x00至 ox4F
    7. 0101 0000至0x50和1000 0000至0x51
    8. 0101 0001至0x52和1000 0000至0x53
    9. 1010 0000至0x54和0000 0000至0x55
    10. 1000 0110至0x56和0000 0000至0x57
    11. 1100 0000至0x58和0000 0000至0x59
    12. 0x08到0x3D
    13. 0xFF 至0x71
    14. 0x80至0x02
    15. 0x80到0x01

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    它的行为仍然与所有 LED 以50%的亮度亮起(因为0x80至0x16-0x1E)相同、但 lp5569不执行斜升。

    序列测试完成后、我将寄存器0x2F 中的值改回0x59、因为我没有外部时钟。 因此、我还交换了前两条命令。

    我还尝试交换最后两条命令、但这也不会改变。

    但是、我的所有尝试都会产生相同的结果:我可以手动配置 LED、但不能通过引擎配置。

    您还有什么想法吗?

    此致、

    Heiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Heiko、

    请尝试以下程序、并已验证其是否在 LP5569 EVM 中正确运行。  e2e.ti.com/.../2480.0904-lp5569_5F00_i2c_5F00_master_5F00_w_5F00_multibyte_2D00_master_5F00_code_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R.zip

    如果仍有问题、请再次与我联系。  

    最恰当的考虑。

    徐美奈