This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:检查 TPS546D24原理图

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907229/tps546d24-check-the-tps546d24-schematic

器件型号:TPS546D24

你(们)好

您能否帮助查看 下面的 TPS546D24原理图以及是否需要进行调整?

Thankse2e.ti.com/.../TPS546D24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      为了方便客户查看原理图和布局审阅、我们整合了这款 Excel 工具、可助您一臂之力。 请您完成此操作并将其发送给我们。 它包含您在原理图/布局时不应错过的所有重要信息。

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../TPS546x24A_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_21Apr2020.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是 TPS546D24而不是 TPS546D24A 设计。

     

    TI 已将一系列设计工具和原理图审阅检查表组合在一起、以帮助进行详细的原理图审阅。

    TPS546D24是一款受限发布器件。  用于功率级设计、补偿选择和引脚搭接的设计工具发布在 TPS546D24的 MySecure 软件文件夹中、可在此处找到。  如果您填写了这些内容、您可以附加它们、我们可以查看结果。

    或者、您也可以将设计更改为使用 TPS546D24A、该器件与 TPS546D24引脚对引脚兼容、提供了多项改进、但使用了不同的引脚编程电阻器值。

    快速查看原理图以了解连接问题:

    PGND 引脚和散热焊盘(EPAD)在内部连接到低侧 FET 的同步整流器、并应直接连接到系统接地层、散热焊盘区域内有多个过孔、以确保器件的电气和热稳定性。  现有原理图将它们连接到 AGND1-0.8V、并通过连接网短接至系统接地。  这可能会导致当前的严重拥挤和运营问题。

    将 AGND 引脚连接到 IC 下方的 EPAD 的连接网、将 EPAD 和 PGND 引脚连接到主接地将会更好。

    如果在单相配置中使用、则 NC、BCX_CLK 和 BCX_DAT 也可以通过 IC 下方的布线连接到 EPAD。

    其他所有内容似乎都已正确连接。  获得补偿和引脚束带的设计工具后、我们可以查看组件选择。