This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IR-LED 驱动器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957711/ir-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92200

您好、先生、

您能给我介绍一款 IR-LED 驱动器芯片吗?

我想使用9个红外 LED、这些 LED 的正向电压为3.0V、正向电流最大为70mmA
请告诉我您目前在市场上最常使用的产品。

关于如何实现...
1、串联使用9EA
2.将三个串联的引脚用于一个捆绑包、并连接到驱动器的三个引脚中的每一个引脚

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      我强烈推荐我们的 TPS92200、它已广泛用于各种应用和市场中的 IR LED 驱动器。

    BR

    肖恩