This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:启动浪涌电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956882/tps4h160-q1-start-up-inrush-current-limiting

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25982LM5069

您好!

我在应用手册 SLVA859B 中了解到、TI 的智能电源开关可用于限制器件开启时的浪涌电流。

您是否还销售仅具有该功能的 IC、即仅具有可调节电流限制功能、不具有开关功能?

它将用于我的设计中已经有一个开关、但其压摆率不可控的环境、从而产生大的启动冲。

启动浪涌电流限制功能将放置在该现有开关和负载之间。

最棒的

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    HSS 产品系列中的两款器件是 TPS1H200、TPS1H000、您可以按照描述的方式使用。 对于 TPS1H200和 TPS1H000、您可以将 Vs 和 EN 连接在一起、因此无需进行开关、但要利用电流钳位功能。 TPS25982电子保险丝也适用于您。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    您是否正在寻找开关(MOSFET)的控制器? 来管理浪涌电流? 如果是- LM5069是一个不错的选择。

    系统电压和负载电流电平是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh 和 Kalin、

    非常感谢您的回答! 我相信 TPS1H200能够很好地工作。

    我们的应用为28V、浪涌电流为6A、负载电流电平为0.5A。

    此致、

    查尔斯