This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:建议的电感器值

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905699/bq24105-q1-recommended-inductor-values

器件型号:BQ24105-Q1

您好、TI 团队

我们收到了客户对"您的最大输入电压、最大 VBAT 和最大充电电流是多少?"问题的答复 网址为:。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/880930

最大输入电压:16V

最大 VBAT:3.9V

最大充电电流:160mA

这些值又如何呢?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    电感器值可根据这些参数进行计算、并由用户所需的设置决定。 该值达到55.9 μ H。 请确保输出电容由公式9正确设置。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    我认为55.9uH 是一个较大的值。

    让我回到第一个问题。

    http://www.ti.com/jp/lit/an/slua843/slua843.pdf

    图3.  显示了 Lout 的值为10μH μ V。

    μH 10 μ s 的计算方法?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    根据数据表建议选择电感器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    您需要重新调整。

    μH 我使用公式、它将是几百 μ s。

    如何计算推荐值?

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    在数据表的第21页上、有一个电感器选择的详细计算方法。 您从电池电压、最大输入电压和纹波电流值开始。 然后、选择标准电感器并再次计算纹波、以查看其是否可接受。 最后、最终选择电感器作为饱和电流、以根据之前的计算结果满足电感器中的峰值电流。

    请注意、在第一次计算中、如果您具有更小的充电电流和更小的纹波、则 Lout 公式的分母很小、从而使电感值更大。 要实现更小的纹波、需要更大的电感值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    我将使用此公式来进行数学运算。

    请告诉我 Icharge 和 BB 应用手册。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    快速充电电流为50mA。 它使用应用手册中的公式2进行计算。

    BB 是什么意思?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San

    感谢您的回答。

    很抱歉,我犯了个错误。

    请告诉我应用手册的 VINMAX。

    如果 VINMAX=16V、L=211uH。

    (VBAT=5.1V、频率=1.1MHz、Ichar=0.05A)  

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    数据表第2页"建议运行条件"下列出的建议电源电压为16V。请确保该电压不超过工作条件下所示的绝对最大额定值20V。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。