您好、TI 团队
我们收到了客户对"您的最大输入电压、最大 VBAT 和最大充电电流是多少?"问题的答复 网址为:。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/880930
最大输入电压:16V
最大 VBAT:3.9V
最大充电电流:160mA
这些值又如何呢?
此致、
高志林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队
我们收到了客户对"您的最大输入电压、最大 VBAT 和最大充电电流是多少?"问题的答复 网址为:。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/880930
最大输入电压:16V
最大 VBAT:3.9V
最大充电电流:160mA
这些值又如何呢?
此致、
高志林
您好、Mike-San
感谢您的回答。
我认为55.9uH 是一个较大的值。
让我回到第一个问题。
http://www.ti.com/jp/lit/an/slua843/slua843.pdf
图3. 显示了 Lout 的值为10μH μ V。
μH 10 μ s 的计算方法?
此致、
高志林
Koji-San、
在数据表的第21页上、有一个电感器选择的详细计算方法。 您从电池电压、最大输入电压和纹波电流值开始。 然后、选择标准电感器并再次计算纹波、以查看其是否可接受。 最后、最终选择电感器作为饱和电流、以根据之前的计算结果满足电感器中的峰值电流。
请注意、在第一次计算中、如果您具有更小的充电电流和更小的纹波、则 Lout 公式的分母很小、从而使电感值更大。 要实现更小的纹波、需要更大的电感值。
谢谢、
Mike Emanuel
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。