This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6735:tps6735

Guru**** 2382600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, LMR70503
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956446/tps6735-tps6735

器件型号:TPS6735
主题中讨论的其他器件:TPS63700LMR70503

您好:

请注意、Mouser 的 SOIC-8封装如 TPS6735IDR 部分所示。

DS 仅显示 SOIC14。

TI DWG 只有8个引脚。

提供的封装还包括8引脚 DIP。

哪个 SMD 版本正确?

是否有较新的较小 SMD 封装、可从+5V 获取-5V 电压、从而为运算放大器供电-因此对电流的需求非常小。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    应为 SOIC (D)|8。

    我会推荐 LMR70503或 TPS63700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx