This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600EVM:电池未充电、STAT 闪烁0.5Hz

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956995/bq24600evm-not-charging-battery-and-stat-blinking-0-5hz

器件型号:BQ24600EVM

尊敬的先生:

我们获取了 BQ24600EVM 并对其进行测试。 BQ24600EVM 未充电、STAT 闪烁0.5Hz。

我们只需将 R14更改为500K 和 R15 100K。 另一个设置未更改。

您能不能告诉我为什么 STAT 引脚闪烁0.5Hz?

输入电压:20V

电池:12.6V、20A (3节-3S1P)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

      您能否在 TS 引脚上提供有效电压(在用户指南中称为 PS#2并设置为1.8V)? STAT 闪烁表示存在故障、一种可能是 TS 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我不会在 TS 引脚上提供源。

    如果未使用 TS。 如何设置 TS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

      您可以使用外部电压源在 TS 上提供1.8V 电压。 也可以将 R11替换为10k Ω 电阻器。