This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:如果输入部分(以&amp 为单位;GND)相互短路、会发生什么情况

Guru**** 2519900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908299/bq25155-what-happen-if-input-section-in-gnd-get-shorted-to-each-other

器件型号:BQ25155

大家好、

我计划在一个可穿戴设备中使用 BQ25155、在外部将有一个 Pogo 连接器为其充电。

我的问题是、如果有人短接引脚编号、会发生什么情况 A1 (IN)和引脚编号 A4 (GND)在正常工作模式下相互连接。

这可能是因为 IN 和 GND 引脚 将暴露在外部。

我看到有背靠背阻断 FET 可防止反向电流流动、但这 将有助于保护输入短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 输入端有背靠背反向阻断 FET。 当输入电压低于 VBAT 电压+ VSLP (睡眠电压)时、输入 FET 会关断、以防止出现任何反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sharafadeen

    感谢您的更新、 但它是否还确认如果 IN 和 GND 引脚在没有输入上电的情况下短路、那么输出侧 LDO 和 PMID 也将处于工作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 PMID 和 LDO 将由电池供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    感谢您的更新。 这涵盖了我的所有查询。