This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:器件同步

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957633/ucc12050-part-synchronization

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件: UCC12040

关于器件同步的内容。  是否需要使用外部时钟?您能否简单地将一个 UCC12050的 SYNC 引脚连接到另一个 UCC12050的 SYNC 引脚?  不清楚同步是否需要使用外部时钟。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对 UCC12050数据表中的不明确表示歉意。 感谢您的关注、我们将努力澄清同步功能描述。 是的、如果您希望同步两个或多个 UCC12040/50器件、则需要使用外部时钟。 如果使用、SYNC 引脚将由一个外部16MHz 数字时钟驱动。 这很有趣、因为当外部 SYNC 信号被施加到 UCC12040/50时、内部展频调制(SSM)被禁用。 一些外部时钟器件可能具有复杂的 SSM 算法、某些高级应用可能希望使用这些算法。 UCC12040/50默认内部 SSM 本身在缓解峰值 EMI 方面做得很好、与所有 SSM 技术一样、权衡是降低 EMI 与低频调制输出纹波。

    在 UCC12050数据表中、以下是 SSM 对低频调制输出纹波影响的一个很好的示例:

     

    此致、

    Steve M