This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:TPS544B25 Vset 电阻器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25, TPS549B22, TPS546C23, TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907265/tps544b25-tps544b25-vset-resistors

器件型号:TPS544B25
主题中讨论的其他器件: TPS549B22TPS546C23TPS546B24A

降级器、

  我的一位客户将 TPS544B25电源用于 AI SOC、SoC 内核电压为0.6V、我们如何在启动时获得0.6V 电压。

  我们找不到如何选择电阻器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

      要使 TPS544B25器件启动至高达0.6V、您可以执行以下操作:

    您需要使用电阻器将 VSET 连接到 BP3。(这是您在表2中显示的最后一个选项)  

    执行 PMBus 写入 VOUT_COMMAND、

    然后使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令。

    这将使 VOUT_COMMAND 寄存器中的值在下一次上电期间成为默认值。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544B25在没有 PMBus 编程的情况下不提供0.6V 启动电压。   已经讨论了如何在启用输出之前使用 PMBus 编程将 TPS544B25配置为高达0.6V 的电源。

    或者、如果需要、我们还有其他器件提供0.6V 的引脚可编程初始启动电压。

    如果不需要 PMBus 遥测、TPS549B22可提供 VOUT_COMMAND 编程和 引脚绑定的0.6V 启动电压、但不支持遥测。

    如果需要 PMBus 遥测、TPS546C23使用 TPS544B25上的相同电压模式控制环路在 BOOT、VOUT_COMMAND 控制、输出电压、电流和温度遥测时提供0.6V 基准电压。

    我们还将在今年晚些时候发布 TPS546B24A、它提供0.6V 的引脚可编程输出电压、输出电压的 VOUT_COMMAND 控制以及输出电压、电流、温度和输入电压遥测。