This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002用于计算负载共享误差与系统总负载电流间的关系的公式

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957423/ucc29002-ucc29002-what-equation-used-to-compute-load-share-error-vs-total-system-load-current

器件型号:UCC29002

TI 专家、

在比较电路板和 TI 电路板的结果时、我看到系统负载电流为13安至21安。

这是 TI 的原始葡萄:  

这里是我的测量值

  1.   您能猜到13安到21安系统负载电流之间发生了什么情况吗?  除非可能在我的仪器上读取错误?
  2. 计算 TI 的数字时使用了哪个方程式?  

谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anicet、您好!

    差异可能是测量或绘图的组合。 无论采用哪种方式、我认为您显示的加载共享数据看起来很棒。 数据表声称满负载时的电流共享误差优于1%、您可以看到负载降至约30%。 我认为方程式1是应该考虑的因素。

    此致、

    Steve M