This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610-Q1:压降

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957475/lmr23610-q1-voltage-drop

器件型号:LMR23610-Q1

您好!

我使用的 LMR23610-Q1如下:

VIN= 5.5V 至27V

fsw =与外部时钟2kHz 同步

Iout = 0.4A

输出电压= 5.5V

我担心 Vin_min = 5.5V 时会发生什么情况。 IC 上的 Vdrop 是什么?我能得到什么 Vout?

在给定条件下、获得 Vout= 5.5V 的最小 Vin 是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silviu、  

    请参阅数据表的第9页、其中包含5V 输出的压降曲线。 对于5.5V 输出、我预计该差值会类似。 此曲线适用于400kHz 运行

    VIN 到 VOUT 的差值将取决于负载电流和电感器 DCR。

    这些曲线是使用评估板生成的、在这种情况下、电感器具有0.09 Ω DCR。  

    此外、请参阅数据表的第7.3.5节以计算其他条件(例如更高的开关频率)。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是评估板用户指南的链接、其中包含 BOM 详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/snvu524a/snvu524a.pdf