This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:IC 未上电时、通过 I2C 设置的充电参数是否会变得更好

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957557/bq25890h-does-the-charge-parameters-set-over-i2c-get-erace-when-ic-is-unpowered

器件型号:BQ25890H

如果在生产过程中通过 I2C 将电池充电电流编程为1.5A、则在 IC 未通电(墙上适配器和电池均断开连接)时是否会擦除电池充电电流? 主机处理器是否需要为每次上电编写充电参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sabi、

    是的。  充电器可能需要为 I2C 寄存器设置供电。

    此致、

    Jeff