This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq769x0系列 MOSFET

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957411/bq76940-bq769x0-series-mosfet

器件型号:BQ76940

你(们)好  

我发现、当 MOS 用作高侧驱动时、bq76940平衡电路中使用的 MOS 是 N 沟道 MOSFET、当功率 MOSFET 用作低侧驱动时 、bq76940平衡电路中使用的 MOSFET 器件是 P 沟道 MOSFET。

如果将 MOSFET 用作低侧驱动器、能否使用 N 沟道 MOSFET 实现平衡电路?  

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    是的、无论保护 FET 放置在何处、平衡 FET 都可以是 N 沟道或 P 沟道。  

    请注意、0.22uF 输入滤波电容器(CC)趋稳速度更快、以减少平衡期间的电压误差。  一些参考设计存在连接错误、显示 VC1电容器连接到 VC0、该电容器应连接到 VSS、如数据表中所示。