This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:与 bqStudio 兼容

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957442/bq35100evm-795-compatibility-with-bqstudio

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100

早上好、

启动应用程序时、必须手动选择 bq35100作为目标器件、并附加警告。 对我来说、这不是设置问题、因为即使没有将电动汽车套件连接到 PC、问题仍然存在、这表明它来自软件兼容性。 我正在使用 程序的 BatteryManagementStudio-1.3.101版本。

你有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    当您通过单击确定来浏览此页面时、它是否显示监测计已连接? 如果已连接、请尝试以下操作:

    您可以在产品页面上下载 bq35100固件、其中应包含监测计的.bqz 和.srec 文件。 将.bqz 放置在默认路径: C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中

    然后测试它是否自动连接、如果没有自动连接、则刷写.srec 并重新启动、然后它应该自动连接。

    如果它根本没有通信、请检查连接。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未做过更进一步的事情、因为它说器件可能会损坏。 .bqz 文件已在该文件夹中。

    您认为继续操作是安全的吗?

    我也不清楚应该如何处理.srec 文件。

    谢谢、

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    只要您不更改任何值、就可以继续操作、只需查看仪表板的显示内容即可。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    仪表板显示设备仍然未连接。  

    我不明白我应该如何处理.srec、您能帮我吗?

    Edoardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edoardo、

    您需要遵循 EVM 用户指南:www.ti.com/.../sluubh7.pdf

    您还不需要使用.srec、因为监测计很可能未正确连接。

    此致、

    Wyatt Keller