主题中讨论的其他器件:BQ35100
早上好、
启动应用程序时、必须手动选择 bq35100作为目标器件、并附加警告。 对我来说、这不是设置问题、因为即使没有将电动汽车套件连接到 PC、问题仍然存在、这表明它来自软件兼容性。 我正在使用 程序的 BatteryManagementStudio-1.3.101版本。
你有什么建议吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、
启动应用程序时、必须手动选择 bq35100作为目标器件、并附加警告。 对我来说、这不是设置问题、因为即使没有将电动汽车套件连接到 PC、问题仍然存在、这表明它来自软件兼容性。 我正在使用 程序的 BatteryManagementStudio-1.3.101版本。
你有什么建议吗?
谢谢。
您好 Edoardo、
当您通过单击确定来浏览此页面时、它是否显示监测计已连接? 如果已连接、请尝试以下操作:
您可以在产品页面上下载 bq35100固件、其中应包含监测计的.bqz 和.srec 文件。 将.bqz 放置在默认路径: C:\ti\BatteryManagementStudio\config 中
然后测试它是否自动连接、如果没有自动连接、则刷写.srec 并重新启动、然后它应该自动连接。
如果它根本没有通信、请检查连接。
此致、
Wyatt Keller
您好 Edoardo、
您需要遵循 EVM 用户指南:www.ti.com/.../sluubh7.pdf
您还不需要使用.srec、因为监测计很可能未正确连接。
此致、
Wyatt Keller