This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97394Q4M:关于 VDD 引脚

Guru**** 2547770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908555/csd97394q4m-about-vdd-pin

器件型号:CSD97394Q4M

您好!

客户希望在 VDD 上安装一个2.2kΩ Ω 电阻器。
在后台、客户正在尝试检查电阻器的额定功率。
您能告诉我 VDD 工作电源电流的最大值吗?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    感谢您关注 CSD97394。

    VDD 偏置电流是开关频率的一个强大功能。  有关典型工作电源电流与开关频率的信息、请参阅数据表中的图13。  为了确定 VDD 电源的尺寸、我建议在根据您的用例从图中确定的值基础上增加30%的裕度。

    此致、

    Evan