This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:充电器会异常切换高侧 FET 和低侧 FET

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957527/ccs-bq40z60-charger-switches-high-side-fet-and-low-side-fet-abnormally

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 人:

  我们在 Taurus BBU 项目中使用 BQ40Z60。 最近有一个关于 Taurus 的紧迫问题。 Taurus 位于 Riptide 平台中、用于在交流电损耗时提供能量。 Taurus 中的完整充电电压大约为11.6V。 但在 Riptide 平台中、电压约为12.2V-12.1V。 Taurus 通过 Oring FET 连接到 Riptide。 因此、在正常情况下、Taurus 不会放电。 放电电流约为40mA 或更高。

但问题是、当交流良好时 Taurus 放电、而 Riptide 中的 V12网络也高于 BBU 输出电压。 在我们进行初步分析后、在这种情况下、充电器的工作异常。 在此事件期间、它会切换高侧 FET 和低侧 FET。 我假设放电电路通过充电器电路。

充电器由 BQ40Z60控制。 我们所期望的是、充电器在充电过程中工作、并在充电条件触发时重新工作。 但它似乎随机调节电压、这给我们带来了很大的问题。 它与我们的期望不符。

我想问:

Ÿ  充电器工作算法是什么?

Ÿ  充电条件是什么?

Ÿ  充电器的控制环路是什么?

Ÿ  为什么它开始异常切换?

Ÿ  如何解决这个问题?

Ÿ 充电完成且充电 FET 关闭时、为什么充电器不关闭?

我附上我们的波形、原理图和 FW 图像。

通道1:PSU 输出

CH2:BBU 输出

CH3:在 BBU 内部进行 ORing 之前、BBU 内部电压

CH4:BBU ON_BAT

通道1:Q57_G

通道2:Q60_G

通道3:Q1_G

CH4:BBU ON_BAT

  我希望我能得到快速的响应。  e2e.ti.com/.../charger-problem.zip

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    您能否提供有关我如何重现此问题的更多详细信息。

    谢谢、