This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:当输出短路时、约为每个限值

Guru**** 2533270 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957377/lp2951-q1-about-each-limit-when-the-output-is-short-circuited

器件型号:LP2951-Q1
主题中讨论的其他器件: LP2951

您好!

我想向您询问 LP2951-Q1器件的电流和热限制特性。
(问题1)
在下面所示的电路中、如果 VOUT 与 GND 短路、则会发生过流、但电流似乎限制在160mA (典型值)。
在这种情况下、恒定电流是否控制在160mA?
还是将断开 VIN 和 VOUT?
(问题2)
在上面的中、当恒定电流被控制在160mA 时、器件看起来会变热并达到热限值。
在这种情况下、为该器件设置了什么热限制?
在下面的线程中、EVM 的测量值似乎是184°C、但我想知道设置值、而不是该器件的测量值。
(问题3)
是否可以检测过流并停止器件本身的运行?
(问题4)
我认为、当 VOUT 对地短路并发生过流时、每个限制都有效。 在这种情况下、此设备是否可能会冒烟和点燃?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Kaji@pan"](问题1)
    在下面所示的电路中、如果 VOUT 与 GND 短路、则会发生过流、但电流似乎限制在160mA (典型值)。
    在这种情况下、恒定电流是否控制在160mA?
    或者 VIN 和 VOUT 是否会断开连接?[/报价]

    是的、如果发生短路、电流将被限制在160mA (典型值)并保持恒定。 在输出电流与 Vin 无关的情况下、VIN 和 Vout 将断开连接。

    [引用用户="Kaji@pan"](问题2)
    在上面的中、当恒定电流被控制在160mA 时、器件看起来会变热并达到热限值。
    在这种情况下、为该器件设置了什么热限值?

    ABS 最高结温列为150C、但热保护启动时的实际结温可能不是150C -实际上可能是150-175C。 为了安全起见、建议在设计时确保热保护在 Tj = 150C 时生效。

    [引用用户="Kaji@pan"](问题3)
    是否可以检测过流并停止器件本身的运行?[/quot]

    此应用没有内置功能、但您可以使用电流感应放大器等其他组件来检测高电流并使用信号来禁用器件。

    [引用用户="Kaji@pan"](问题4)
    我认为、当 VOUT 对地短路并发生过流时、每个限制都有效。 在这种情况下、此设备是否可能会冒烟并点燃?[/引述]

    热关断电路将防止这种情况发生。 在热关断期间、器件将进入关断状态、其中 Vout 和 Iout 变为零。 一旦结温降至较低的迟滞结温以下、该器件将重新导通并恢复其过流状态(假设未发生变化)、并将再次进入关断状态、循环将重复、直至故障消失。  

    此致、

    Nick