This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:电流限制

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957404/lmq61460-q1-current-limit

器件型号:LMQ61460-Q1

大家好、团队、

我对 LMQ61460-Q1有疑问。

我的客户希望使用 BUCK 作为以下条件。

在占空比、温度等任何条件下、该器件是否支持6A?

他们希望完美地确认负载电流、因为他们的生产时间可能很短。

4.条件:

1)

- Vin = 8~24V。  (典型值13.5V)

-顶部=-40~ 105℃

2) 2)负载 조건

- Vout = 7V

- Iout =最大5A  

谢谢你。

此致、

Kevin Shin