This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616如何验证和测试 OCP/OVP

Guru**** 2522440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908433/bq24616-bq24616-how-is-ocp-ovp-validated-and-tested

器件型号:BQ24616

你(们)好

我想验证 OCP (充电过流保护)和 OVP (电池过压保护)功能。

是否有任何方法来验证 OCP 和 OVP 的功能?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    OCP:查看电感器电流 HIDRV、LODRV、当充电电流超过160%时、将会出现逐周期 OCP、其中 HIDRV 将关断。您还可以查看 SRP-SRN 差分电压而不是电流、但差分电压范围较低。

    OVP:使用双向电源模拟电池、然后将电池增加到与电池 OVP 相对应的 VFB 的104%以上。 监控 VFB、SRN、HIDRV 和 LODRV 以查看电池 OVP 的影响。