This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:我是否可以离开 VDD 和 LDO

Guru**** 2517730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908273/bq25155-can-i-leave-vdd-and-ldo

器件型号:BQ25155

我们是否可以将 LS/LDO、VDD 和 VIO 引脚保持断开状态、因为我们不使用 LDO 为任何电路供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须将一个4.7uF 电容器连接到 VDD

    如果您不打算使用 LS/LDO、则可以断开其连接

    需要 VIO 来与器件通信。 它可以连接到 VDD 或来自 MCU 的另一个 IO 电压