This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:13.5输入和5V 输出时的效率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957580/lmq61460-q1-efficiency-at-13-5-input-and-5v-output

器件型号:LMQ61460-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61460-Q1

大家好、

 LMQ61460-Q1数据表第1页的图显示、13.5V 输入和5V 输出电流为1mA 时的效率为90%、但第35页的图10.7所示的效率低于85%。 这是数据表中的误差吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    是的、我们正在修复这些曲线。 现在、您可以参阅 LM61460-Q1数据表效率曲线。

    Sam