This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020W:针对过压和/或短路的输出保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PTN78020A, PTN78020W, TPSM53604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957246/ptn78020w-output-protection-for-overvoltage-and-or-short-circuit

器件型号:PTN78020W
主题中讨论的其他器件:PTN78020ATPSM53604

我使用 PTN78020W 和 PTN78020A 来设计正负可变输出电源。  我的问题是、这些器件是否需要在输出引线上提供过压和/或短路保护?  如果是、您有什么建议吗?

谢谢、

Mike Pittman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    通常、这些"即插即用"电源模块不需要数据表中建议的任何其他组件。

    如果您希望具有某种级别的过压保护、或许可以使用 TVS 二极管将电压限制在高于所需输出电压设置的水平。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jimmy。

    我的主要问题是用户是否短路了输出连接、但听起来似乎这不应该成为问题。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    简而言之、器件本身没有短路保护。 请注意、这些是2005年左右的较旧器件。

    该器件具有过流限制和过热关断保护。

    对于预期输出引线短接在一起的情况、您可能希望使用输出保险丝和/或输出监控电路。

    否则、根据您的电源条件、您可能需要使用其中一个新的转换器/电源模块、并将其从降压拓扑转换为 IBB 拓扑。

    下面 是一个将 TPSM53604用作 IBB (正输入/负输出)的示例。

    此致、

    Jimmy