This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:独立功能以及与其他 AFE 的兼容性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76920, BQ76952, BQ76930, BQ76940, BQ78350, BQ34110, TIDA-010030, EV2400, BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957169/bq78350-r1a-stand-alone-capability-and-compatibility-with-other-afes

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76952BQ76930BQ76940BQ78350BQ34110EV2400BQSTUDIOBQ76952EVMTIDA-010030

你(们)好

我正在设计 BMS、并打算使用 IC BQ78350-R1A、已经提供了非常全面的技术参考、这对您有很大帮助。

但是、我对 BQ78350-R1A 有一些疑问、具体如下:

数据表中提到它们与 BQ76920、76930和76940等 AFE IC 兼容、我想知道它们是否与其他 AFE IC 以及 BQ76952等兼容。

2.数据表中提到它与容量 为320000mAh 的电池组兼容,但配套的 AFE 不兼容该高电流,请建议使用合适的 AFE 来实现该容量。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    BQ78350-R1A 只能与 BQ76920/BQ76930/BQ76940配套 AFE 搭配使用。 它专为控制此系列器件而设计。 AFE 不直接测量电流、而是测量感测电阻两端的电压。 因此、可以对感应电阻器进行大小调整、以便使用整个 ADC 范围(+/-200mV)-在选择感应电阻器尺寸时、还应考虑 SCD 和 OCD 保护电压限制。

    如果您想使用新的 BQ76952 AFE、可以考虑使用 BQ34110堆叠顶部监测计(如果您需要监测功能)。 它与 BQ78350类似、但使用总堆栈电压进行监测。 有关  如何将堆叠顶部监测计与电池监控器配合使用的示例、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-010030。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在不使用 EVM2400的情况下与监测计 BQ78350-R1A 通信。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    您可以使用 MCU 与该监测计进行通信。 您可以选择要使用的 MCU -它将连接到 BQ78350-R1A 的 SMBus 引脚。 您需要使用 BQ78350-R1A 技术参考手册编写自己的 MCU 代码、该手册介绍了每个寄存器和命令。  

    如果您需要运行 BQStudio 软件、则需要使用 EV2400。 如果 EV2400太贵、如果您想构建自己的电路板或将电路包含在硬件上、我们在此处提供了电路板文件:  例如 https://www.ti.com/tool/EV2400 、我们的某些器件 EVM (如 BQ76952EVM)上包含 EV2400电路、因此用户无需购买单独的 EV2400模块。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在使用定制的简单 GUI 对 BMS 进行原型设计、以更改 BMS 设置、例如电池化学成分、电池节数、充电速率、平衡电流等 除了显示 SOC、SOH 和放电历史记录外、BQ Studio 还提供此功能、我正在使用的 GUI 旨在使 BMS 非常易于使用、并与可用的商业系统类似。

    是否可以使用 BQ78350-R1A (与 BQ76940配合 使用)直接与 PC 通信以与 GUI 进行交互。

    目前、基于您提供的支持以及我的理解、BQ78350*-R1A 仅提供 SM 总线接口、如果我正确理解了相关内容、我必须在 BMS 硬件中包含 EV2400。Pleasetell Me。

    关于 GUI (PC 到 BMS 通信)  、您是否有任何支持材料?

    根据对 TIDA-010030的审查、它没有任何 SMBus、但它与 BQStudio 兼容、因此我们仍然需要 EV2400、如果使用此设计、我是否需要在 BMS 中包含 EV2400???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    是的、您需要 EV2400才能与 BQStudio 配合使用。 BQStudio 是一款评估工具、通常不需要最终系统-通常会有一个主机控制器。 BQStudio 是我们提供的唯一 GUI。

    对于 TIDA-010030、使用 EV2400执行一些系统测试。

    此致、

    Matt