This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:原理图审阅请求-低压降电压

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957570/tps74401-schematic-review-request---low-dropout-voltage

器件型号:TPS74401

大家好、

您能帮我进行客户原理图审阅吗? 目前的设计如下:

VIN = 1.15V

Vout = 1V

Iout = 1.49A

Vbias = 5V  

我担心的是小输入电压输出、只有150mV。 但图6似乎适用于这种情况。 它表示在4V 的 VBIAS-Vout 温度范围内压降电压低于60mV。 因此、150mV 的 Vin-Vout 完全可以。  

请告诉我、这里是否有任何误解、以及对该设计是否有任何疑问、以便正常运行。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minkyung、

    您的设计应该可以正常工作。

    此处需要考虑2个压降。  第一个原因是 Vin、第二个原因是 Vbias。  如图6所示、Vin 不是问题、因为 Vbias 余量为5V - 1V = 4V。  从该图中、您需要 Vin 上约50mV 的余量。  您具有150mV 的电压、因此满足 Vin 压降要求。

    第二个压降是由 Vbias 造成的。 该图如图7所示。  在1.5A 负载下、即使是最坏情况下的值也仅超过了从 Vbias 到 Vout 的1.1V。  由于这里有4V 电压、因此也满足了该要求。

    谢谢、

    斯蒂芬